Other Parts Discussed in Thread: TPS74801
专家、您好!
我目前正在设计用于 Intel MAX10单电源(2电源轨)的电源电路
您能否 根据以下要求推荐合适的器件?
输入电压:5.0V (±3.0%)
输出电压:3.3V (±5.9%)
Iout:0.5A (※在最新的 RTL 设计中、1号和2号的估计最大电流分别为0.25A 和0.12A、两个电源轨应低于0.5A、即使添加了另一个功能也是如此)
注释;
SS/EN 最好具有、但它不是强制性的。
芯片尺寸:如果没有具体说明、我们应该在 PCB 上有足够的空间。
此致、
和之