This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:OTG 运行中的直通模式

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263610/bq25723-pass-through-mode-in-otg-operation

器件型号:BQ25723

我们在充电操作中使用了 IC 的直通模式、例如正向模式。 但是、 在 OTG 模式下无法设置 EN_PTM 位。  在设置该位之前、是否必须进行任何准备? 或者它不适用于 OTG 模式。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    PTM 用于正向模式、而不是 OTG 模式。  

    此致、

    虎