This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:RCHARGE 的额定功率

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262703/tps43060-rated-power-of-rcharge

器件型号:TPS43060

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPS43060并且有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我对 Rcharge 评级有疑问

我知道 Rcharge 是用于限制自举电容器的电流充电、

当电容器完全未充电时、VCC / Rcharge 电流流动。 它将是7.5V/4.7ohm=1.6A、但并不总是流动。 它仅会流过几次。

执行开关操作时、我认为电流不会太大、因为开关消耗的电荷会额外充电。

将该电流乘以开关频率所得的值即为电流值。

毕竟、Rcharge 额定功率应该是多少瓦?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    我同意您的意见。 当器件上电时、将进行一次初始充电、然后有电流驱动开关、这也由 VCC 提供。

    总体而言、我不认为该电阻器的功率要求很高、因此0603封装常见的0.1W 额定值 应该 足以满足要求。
    对于 TPS43060、VCC 上的这个充电电阻器是可选的。 如果需要缓慢降低栅极电荷、可以直接在 FET 上将相同的电阻器作为栅极电阻器来实现。 这样、就不存在内部 VCC 电压启动的风险。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的答复。

    我了解0.1W 足以应对 Rcharge 的额定功率。

    我将与客户分享这个。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市