This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐用于 SiC MOSFET 的浮点栅极驱动器

Guru**** 1823560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21530, UCC21551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263069/recommended-floating-gate-driver-for-sic-mosfet

主题中讨论的其他器件:UCC21530UCC21551

专家、您好!

我们需要尽快获得 SiC MOSFET (Wolfspeed)的浮动栅极驱动器的器件信息。

我们没有足够的有关规格的信息来选择栅极驱动器。

以下是客户请求的功能。

1.此应用为降压型。

2.可能使用负电源。

3.浮动闸极驱动器。

请首先推荐满足上述3个条件的产品。

如果您推荐了2或3种最常用的产品、我们将查看应用。

该 UCC21530器件是否提供?

此外、如果您有选择最合适产品所需的其他信息、请告知我们。

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    当然 TI 也有输入电压~100V 的集成降压稳压器芯片。 更高电压和功率降压转换器是否需要分立式设计?

    同步降压转换器看起来像半桥逆变器、因此我从 UCC21551开始。 这是一种具有硬件死区时间的双通道驱动器、具有相当高的驱动强度、而且没有添加输出功能。

    UCC21530正在由 UCC21551取代、该器件进行了多项重要改进、包括降低成本。

    了解 Wolfspeed SiC FET 是什么、输入电压和开关电流(或输出功率)会有所帮助。

    UCC21530数据表中提供了一些有用的应用电路、这些电路也适用于 P2P 升级、可帮助您快速入门。 如需了解更多信息、请随时联系更多设计支持。

    此致、

    肖恩