This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540:UCC21540和 UCC21530驱动器芯片属于功能安全级别

Guru**** 2767565 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21530, UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260963/ucc21540-ucc21540-and-ucc21530-driver-chips-belong-to-the-functional-safety-level

器件型号:UCC21540
主题中讨论的其他器件:UCC21530

大家好,

UCC21540和 UCC21530驱动器芯片的功能安全等级是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhixia:

    这些器件的汽车版本被评定为"功能安全质量管理型"。

    但是、该器件的更新版本是 UCC2155X。 它将对 UCC21530进行几项稳健性改进、并且成本会更低。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    UCC21540和 UCC21530驱动器芯片是 II 类还是 III 类用于功能安全?

    谢谢。

    白志霞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhixia:

    这些术语用于在系统级保证设计的稳健性。 单个器件可以用于 II 或 III 类功能安全设计、但必须正确使用该器件才能使系统满足上述任何一种要求。

    我们只能将单个设备分类为"兼容"、"质量管理"或"能够"、这表示单个部件已完成的认证数量。 合规性表示最大量的测试、"质量管理"表示已运行多个测试、并可根据请求提供其他测试、"合格"表示尚未在器件上运行过很少或没有运行任何功能安全测试。   

    下面是包含更多信息的链接: https://www.ti.com/technologies/functional-safety.html?keyMatch=FUNCTIONAL%20SAFETY%20CAPABLE&usecase=smartsnip 

    此致、

    肖恩