This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:RSOC 100%、ASOC 0%

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262161/bq78350-rsoc-100-asoc-0

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我 从现场返回了一些电池组、同时 RSOC 设置为100%、ASOC 设置为0%。

  上面描述的一些电池组具有 ~í a 的有效 FCC,有些则显示0 mA t é l í a 4900 mA 的 FCC  在所有情况下,数据闪存中的设计容量和记忆容量都符合预期: 5000 mA ~í s 4900 mA 中的设计容量。  

什么原因可能导致出现这种情况?

谢谢。

斯宾塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Spencer。

    许多因素都会影响 FCC。 最常见的有:

    1- 电芯的内部电阻增大。 (这可能是温度变化或电芯降级导致的)
    2-负载-有时如果负载较大(例如大于2A)

    电池单元是否与我们数据库中的 ChemID 之一匹配? 他们是如何获得 OCV 表的? 他们是否使用了 GPCCHEM 工具?

    如果温度是一个变化因素、那么监测计的温度是否得到了补偿? 他们是否使用了 GPCCEDV 工具?

    这些电池组在现场使用了多长时间?

    请提供日志文件和设置以进一步分析此行为。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    已匹配化学 ID。 这些电池组才几个月大。 在大多数情况下、FCC 在使用中降至0、但学习的容量是可以的。

    大负载是否可以将 FCC 更改为0 (可能是由于足够大的压降)、但使学习的容量保持不变? 我认为在任何给定周期中、学习能力变化的程度存在限制。  该限制是否也适用于 FCC?  

    根据技术参考指南 SLUUB3E (17.15、17.16)、ASOC 以设计容量为基准、RSOC 以 FCC 为基准。 在这些电池组上、 RSOC 为100%、ASOC 为0%。 它们是否可以反转?

    谢谢。

    斯宾塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Spencer。

    学习的 FCC 容量将在放电周期结束时更新。 它在放电期间不会发生变化。

    这里的温度是否是一个因素? 应用是否需要温度补偿? FCC 根据负载和温度预测。

    请共享一个可看到 FCC 行为的日志文件。  如果没有它、我可以做的事情很少。

    此外、请共享 gg 文件。  1.2.1节使用中的 BQSTUDIO 配置仪表 BQ 产品入门指南 说明如何导出 gg 文件(配置)。

    请分享匹配的 ChemID 报告。

    请查看此内容 螺纹 f 即 RSOC 与 ASOC。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将不得不尝试在我们的实验室中重现此情况。 客户在使用电池时未运行日志文件。

    我的问题是、如果大电流将电压下拉得足够低、看起来像是放电结束、那么 FCC 在使用期间是否会更新为0。 抱歉、我不是很清楚。 FCC 是否能在一个周期内从~í n 4900 mA 跳到0 mA?  

    我想我得到的是 ASOC 与 RSOC 的读数。 就设计容量而言、ASOC 为0%、剩余容量为0。 RSOC  对于 FCC 为100%、因为0 mA 剩余容量为0 mA FCC 的100%。

    这些电池组上未启用温度补偿。

    大多数电池组都运行正常。 我只有几个客户有这个问题。  

    谢谢。

    斯宾塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Spencer。

    我的问题是,如果大电流将电压下拉得足够低而看起来像是放电结束,那么 FCC 在使用期间是否会更新为0。 抱歉、我不是很清楚。 FCC 是否可以在一个周期内从~í n 4900 mA 跳到0 mA?

    是的、可以做到。 通常在内部电阻过高(低温或老化) 或负载较大时发生、并导致负载电压低于放电电压末端。 这是一个罕见的情况,我需要看到到底发生了什么。  

    您提到 ChemID 已匹配、您是否具有 ChemID 报告和所选的 ID? 请同时共享该配置文件。

    这些包上未启用温度补偿。

    如果存在此问题的电池组在不同的温度下运行、特别是在低温下运行、则很有必要了解。

    此致、
    何塞·库索