This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A03:关于 PSRR 和 Cout

Guru**** 2521220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262890/tps7a03-about-psrr-and-cout

器件型号:TPS7A03

您好 LDO 团队:

我的客户想知道下表是否仅当 Cout>1uF 时。

或者这只是 IC 的特性吗?

谢谢。

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    高达约100kHz 的 PSRR 低频在很大程度上独立于 COUT。 Cout 会影响较高的频率。 该范围超出 LDO 的带宽、在很大程度上取决于独立客户和特定用例。 下面随附的是完全不同的 COUT 配置示例、展示了在低频下非常相似的性能并在较高频率下有所偏差。 此器件在有效输出电容大于0.5 uF 时保持稳定。

    此致、

    约翰