This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56221:是否绕过补偿环路?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262644/tps56221-bypassing-compensation-loop

器件型号:TPS56221

是否有办法禁用该控制器上的补偿回路/组件? 由于所用滤波器元件的差异较大、因此无法完美匹配补偿环路(并且在实际中很少发生、因为许多陶瓷电容器没有受控的 ESR、并且元件的变化广泛似乎对使用固定补偿环路时的性能没有影响。

将引脚悬空或将其连接到 FB 引脚是不是一个好主意? 如果有、我们可以在不会损坏任何内容的环路组件中使用的基本值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、无法绕过补偿环路、因为这是一种电压模式控制、会造成不稳定。

    下面是指向器件页面的链接、您可以在该页面中找到能够测试您的设计的 Webench 设计工具

    https://www.ti.com/product/TPS56221?keyMatch=TPS56221&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT#design-development

    此致!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要问题是、我们将外部电压偏置连接到了 FB 引脚、该引脚通过外部电流检测运算放大器(我们需要恒定电流)来控制电压。 一旦我们连接它、它会导致稳压器变得不稳定、但它与其他稳压器也能正常工作、因此我们需要尝试通过该控制机制来确定如何保持环路稳定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要更多信息才能提供一些指导。

    您能否分享一下您的设计原理图?

    谢谢!

    卡兰