This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38691-Q1:LP38691-Q1

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38691-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262090/lp38691-q1-lp38691-q1

器件型号:LP38691-Q1

您好!  

我在 LP38691-Q1产品页面上找到以下模型。
-LP38691_3P3未加密 PSpice 瞬态模型

我需要2.5V 输出模型、但它似乎是3.3V 固定输出模型。
您能给我提供2.5V 输出模型吗?

我想  在我的 PCB 上使用 LP38691QSD-2.5/NOPB。 是否可以让该模块用于 PSpice?

谢谢!

此致、  
Ngela Meireles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!   

    在.lib 文件中、30.1k 和49.364k 电阻器是反馈电阻器(即、对于此模型、VOUT = Vref *(1+R1/R2)= 1.25 *(1+49.364 / 30.1 = 3.3V)。 如果将49.364k 电阻更改为30.1k、则输出将设置为2.5V。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    非常感谢您的快速回答。  

    我更改了 R_R4 = 30.1K、但 Vout 保持非常接近3V。  

    我将在附件中发送电路的图像和 输出:  

    请帮帮我。  

    非常感谢!  

    此致、  
    Ngela Meireles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我认为这是因为您将 SNS 连接到了输入端、而不是输出端。 在这种配置下、器件基本上只是处于压降状态。 查看更改此选项是否解决了问题。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    是的、这样就解决了问题。  

    非常感谢您的支持。

    此致、  
    Ngela Meireles  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常欢迎您!