This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:使用两组电源为 ULED 供电

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263225/lm61495-use-two-sets-of-power-supplies-to-power-the-uled

器件型号:LM61495

大家好、

降压转换器输出10V/6A

B 降压转换器输出0.5V/6A

电源 ULED 电源、如下所示

此设计有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此设计的应用是什么?

    从我现在看到的情况来看、如果 ULED 已通电、那么 ULED 的阴极将是10V 减去二极管压降。 这将导致直流/直流(B)的电压高于0.5V 、并使其超出稳压范围。

    此致、

    吉米