This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:原理图检查-双3.7V 电池无缝切换

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260662/tps2121-schematic-check---dual-3-7v-battery-seamless-switchover

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件:LM4040

您好、如果有人可以在随附图像中确认原理图、我将不胜感激。  

工作原理:可随时按任何顺序插入两节锂离子电池、但如果有效、BAT1将始终优先(UV < BAT1 < OVP)。 任一电池都将使用 LM4040为 CP2提供基准电压;+VREF = 2.50V。 一旦 BAT1降至3.43V 以下(因此 PR1将低于2.50V)、BAT2将无缝接管。 将使用 BAT2、直到下游器件关断、除非 BAT1获得的替换电压高于迟滞电阻允许的值:3.54V。

J1和 IC2允许用户在手动切换模式、XREF 和 XCOMP 模式之间进行一些配置。 但是、就本文而言、请仅考虑 使用 XCOMP 模式的用户。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GP:

    欢迎使用 e2e!

    您发布的原理图看起来不错、应该会按照您所述的方式运行。 我唯一要注意的是、如果电池无法处理压摆率或负载阶跃、则 IN1和 IN2在激活时可能会下降。 这可能在启动期间不会是问题、因为软启动可能会减轻这一问题、但它很有可能会在快速切换时影响 IN2/BATT2+。 添加更多的输入电容会将这种影响降至最低。

    除此之外、一切看起来都不错。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    感谢您的快速帮助!  

    我用如上所示的 PR1/CP2配置制作了一个电路板、但电路板无法正常工作。 负载电流似乎在两个电源之间分流、当我检查 ST 引脚时、负载电流切换速度非常快。 然后、我按照下图修改了 PR1/CP2电阻器(产生大致相同的 PR1值)、发现它能够按预期工作。 最初选择的电阻值可能过高? PR1/CP2是否需要满足最少量的电流? 使用第二种电阻器选择没有问题、但是它们是特定的值、我正在尝试降低 BOM 成本。

    此外、一旦将电阻器更改为下图、IN1就会完美地切换到 IN2、而 IN2通常切换回 IN1、除非 IN2是一个特定电压、通常约为~3.40V。 在这种情况下、IN2切换回 IN1会导致下游器件关断。 我想这是由于您关于输入电容的注释。 我将所有输入电容器更改为2.2uF、似乎就解决了这个问题。 感谢您的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GP:

    虽然 PR1/CP2电阻器本身不需要允许一定的电流大小、但一般来说、较高的电阻器值会增加节点的 RC 常数并降低响应速度。 看起来这就是导致器件在输入之间来回切换的原因、因为与输入相比、PR1/CP2的延迟非常小。 数据表建议在分压器底部使用5k Ω 电阻器、在这种情况下、顶部电阻器为1.88k Ω-如果增加的静态电流不是问题、这可能比现在的工作设置更便宜。

    很高兴增加输入电容解决了第二个问题! 如果您在切换回 IN1时发现需要更大的迟滞、 则可以减小 ST 迟滞电阻器的值-如果您尚未找到此常见问题解答、则本常见问题解答末尾的计算器可能会对快速计算此值有所帮助。

    如果您还有任何问题、或者我能为您提供更多帮助、请告诉我。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你一直都是一个大帮手。 谢谢 Patrick!