This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:BQ51050B 停止充电

Guru**** 2540620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261645/bq51050b-bq51050b-stops-charging

器件型号:BQ51050B

您好!

很想知道是否有人可以帮助解决我在 BQ51050B 无线充电 IC 方面遇到的问题。

问题在于、将装置放在充电器垫上时、它开始为电池充电、直到充满电(按预期)、然后关闭。 问题是、在充电器上、电池会开始耗尽、除非我将装置从充电板上提起并再次放置、否则不会再次开始充电。 如果我不将其从焊盘上提起、电池将完全放电、仍然无法重新开始充电。

只是想知道我可以使用 IC 做什么选项、以便在电池电压开始下降(留在充电器上)时能够自动重新开始充电。 微控制器当前正在测量电池电压、因此、如果需要、可以使用其中一个 GPIO。

感谢您提供的任何帮助或建议。

-安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andre

    BQ51050B 向 TX 发送充电完成命令、该器件将关断。  但 TX 配置为如果需要再次充电、则不为 RX 检查加电。  它将通过对 RX 执行 Ping 操作来检查其是否已移动、但功率不足、无法重新开启。

    是否可以选择添加外部电路?  

    如果 Comm1/Comm2电容器出现脉冲、则似乎 RX 已移动、TX 可能会重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    感谢您这么快回复(是的,另一个帖子来自同一个设计,抱歉,我们中的2个张贴没有意识到)。

    似乎我得到了关于这个问题的更多信息。 一些进一步的研究表明、无线板(TX)可控制充电是否再次独立开始。 有些充电器会在充电完成后每5秒检查一次充电设备(RX)的电池电量、有些充电器会在15分钟后检查、有些充电器则不会再次检查、除非从无线板上取下并重新打开。

    很自然、我使用了另一个无线板进行测试、而且该无线板会在电池电压下降时自行重新启动充电。

    以上发现是否正确? 如果是这样、我可以简单地向我们的客户推荐使用自动重启的充电器、因为该产品将与无线充电器一起销售。

    如果我们的客户无法选择此选项、则我们可以添加额外电路来修改 COMM1/COMM2电容。 您对这种方法有什么建议吗?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andre

    您对其他 TX (充电垫)的测试结果听起来是正确的。  当接收器发送并结束功率传输(EPT)时、需要将所有开关全部关断。  充电完成为 EPT01。  但是、当 TX 尝试重新启动并为接收器供电时、接收器未定义并且会因制造而异。

    需要时要考虑的外部电路。  MCU、用于驱动与 COMM1和 COMM2引脚并联的 MOSFET。  当需要再充电时、MCU 可以用一个低频率方波来驱动 MOSFET。  TX 将看到这是一个不同的接收器、并重新启动电源传输。