This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5169:客户电路板问题

Guru**** 2535950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262800/lm5169-customer-board-issue

器件型号:LM5169
主题中讨论的其他器件:LM5160A

大家好、

我的客户一直在使用以下设置来测量输出电流。

您能告诉我如何

1.使 Fsw 即使在没有负载的情况下也具有固定频率(通过 EVM 进行测试、即使在没有负载的情况下 Fsw 也可以修复、但根据客户的设置、Fsw 在无负载时变化很大、即使在轻负载时 Fsw 也没有固定)

2.如何使输出电流达到0.6A。 (输出设置为0.6A、但电流限制达到0.5A、有时更低、我们是否有该器件的更高电流版本?)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    添加注释、

    随着 Vin 的上升、OCP 阈值似乎下降。 您能否在这方面也提出一下?

    此外、客户可能需要额定电流更高的解决方案、您对此提供帮助吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您发送编修。  这不是一种评估试验电路板上开关模式电源的好方法、如您所示。  布局非常重要。 我建议根据客户的新设计更换部件并在 EVM 上进行测试、以模拟 TI EVM。   

    要获得更大的负载电流、需要选择更大的电感器、从而降低电感器纹波电流。  IC 具有固定的峰值电流限制、峰值电流限制减去0.5倍的电感器纹波电流即为最大负载电流。  即 Iomax = IPK_LIMIT - 0.5x I_L_RIPPLE。

    在高输入电压下、电感器纹波电流更大、从而降低了 Iomax。

    如果您的最大输入电压为60V、我会推荐具有更高电流能力的 LM5160A。  

    谢谢。

    友好