This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:为3V 可充电纽扣电池充电

Guru**** 2503765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262628/bq25120a-charging-a-3v-rechargeable-coin-cell-battery

器件型号:BQ25120A

是否可以使用 BQ 为一个3V 可充电纽扣电池充电、就像这个电池

www.sii.co.jp/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、BQ25120A 只有低至3.6V 的可配置电池电压。 该电池的最大充电电压似乎只有3.3V、因此120A 无法为其充电。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这就是我想的。
    对于该类型的电池是否有类似 BQ 的建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据电池规格(3.3V 最大充电电压、0.1mA 充电电流)、我们不会提供任何能够匹配这两个参数的充电器。 特别是0.1 mA 充电电流非常小。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳