Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TUSB1146, TUSB1146EVM
主题中讨论的其他器件: TUSB1146、 TUSB1146EVM
你好
设计 USB-C 交替模式。
使用的 IC 是:
- 电源器件 TPS65987D
- 线性 Re 驱动器交叉点开关 TUSB1146
电气图是洗脱板 TUSB1146EVM 的副本。
在使用 SPI-Flash 编程之前、我可以扫描2pc i2c 寻址器。
- TPS65987D 0x20
- TUSB1146 0x44
PD 可以通过 i2c 0x20进行调试和配置。
如果获取 SPI-Flash 回避板 TUSB1146EVM 的缩写、则在 我的设计上对 SPI-Flash 进行编程。 完成编程后、USB-C 交替模式可实现完整的工作功能。
但是!
TPS65987D i2c-地址无法扫描、也无法执行调试、在使用洗脱板 SPI-Flash 复制的编程之后。
注意! 缩写板 TUSB1146EVM IC TPS65987D i2c 地址不可用(TUSB1146可用)。
如何在我的设计或回避板上访问 TPS65987D i2c 地址?