主题中讨论的其他器件:UCC27517
大家好!
我设计了一个使用 UCC27517栅极驱动器打开/关闭 MOSFET 的简单电路。 原理图如下所示。

使用波形发生器、我在脉冲输入端施加宽度为100ns 的脉冲信号。 然后、我将为栅极驱动器提供5V 电压(尽管原理图显示为12V)。 但是、 在驱动器的输出端、信号会出现振铃、如下图所示。 黄色波形为脉冲信号、绿色波形为驱动器输出(颜色也显示在原理图上)。

主要目标是使用20ns 的脉冲宽度、但输出信号更差。 振铃的原因是否是波形发生器中脉冲信号的过冲和下冲? 还是另一个问题?
我不知道这是否有用、但我要在波形发生器上使用这些电缆。

提前感谢您。
此致、
João ó n Rego