主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好!
我 从现场返回了一些电池组、同时 RSOC 设置为100%、ASOC 设置为0%。
上面描述的一些电池组具有 ~í a 的有效 FCC,有些则显示0 mA t é l í a 4900 mA 的 FCC 在所有情况下,数据闪存中的设计容量和记忆容量都符合预期: 5000 mA ~í s 4900 mA 中的设计容量。
什么原因可能导致出现这种情况?
谢谢。
斯宾塞
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我 从现场返回了一些电池组、同时 RSOC 设置为100%、ASOC 设置为0%。
上面描述的一些电池组具有 ~í a 的有效 FCC,有些则显示0 mA t é l í a 4900 mA 的 FCC 在所有情况下,数据闪存中的设计容量和记忆容量都符合预期: 5000 mA ~í s 4900 mA 中的设计容量。
什么原因可能导致出现这种情况?
谢谢。
斯宾塞
你好,Spencer。
许多因素都会影响 FCC。 最常见的有:
1- 电芯的内部电阻增大。 (这可能是温度变化或电芯降级导致的)
2-负载-有时如果负载较大(例如大于2A)
电池单元是否与我们数据库中的 ChemID 之一匹配? 他们是如何获得 OCV 表的? 他们是否使用了 GPCCHEM 工具?
如果温度是一个变化因素、那么监测计的温度是否得到了补偿? 他们是否使用了 GPCCEDV 工具?
这些电池组在现场使用了多长时间?
请提供日志文件和设置以进一步分析此行为。
此致、
何塞·库索
您好、Jose、
已匹配化学 ID。 这些电池组才几个月大。 在大多数情况下、FCC 在使用中降至0、但学习的容量是可以的。
大负载是否可以将 FCC 更改为0 (可能是由于足够大的压降)、但使学习的容量保持不变? 我认为在任何给定周期中、学习能力变化的程度存在限制。 该限制是否也适用于 FCC?
根据技术参考指南 SLUUB3E (17.15、17.16)、ASOC 以设计容量为基准、RSOC 以 FCC 为基准。 在这些电池组上、 RSOC 为100%、ASOC 为0%。 它们是否可以反转?


谢谢。
斯宾塞
你好,Spencer。
学习的 FCC 容量将在放电周期结束时更新。 它在放电期间不会发生变化。
这里的温度是否是一个因素? 应用是否需要温度补偿? FCC 根据负载和温度预测。
请共享一个可看到 FCC 行为的日志文件。 如果没有它、我可以做的事情很少。
此外、请共享 gg 文件。 1.2.1节使用中的 BQSTUDIO 配置仪表 BQ 产品入门指南 说明如何导出 gg 文件(配置)。
请分享匹配的 ChemID 报告。
请查看此内容 螺纹 f 即 RSOC 与 ASOC。
此致、
何塞·库索
我将不得不尝试在我们的实验室中重现此情况。 客户在使用电池时未运行日志文件。
我的问题是、如果大电流将电压下拉得足够低、看起来像是放电结束、那么 FCC 在使用期间是否会更新为0。 抱歉、我不是很清楚。 FCC 是否能在一个周期内从~í n 4900 mA 跳到0 mA?
我想我得到的是 ASOC 与 RSOC 的读数。 就设计容量而言、ASOC 为0%、剩余容量为0。 RSOC 对于 FCC 为100%、因为0 mA 剩余容量为0 mA FCC 的100%。
这些电池组上未启用温度补偿。
大多数电池组都运行正常。 我只有几个客户有这个问题。
谢谢。
斯宾塞
你好,Spencer。
我的问题是,如果大电流将电压下拉得足够低而看起来像是放电结束,那么 FCC 在使用期间是否会更新为0。 抱歉、我不是很清楚。 FCC 是否可以在一个周期内从~í n 4900 mA 跳到0 mA?
是的、可以做到。 通常在内部电阻过高(低温或老化) 或负载较大时发生、并导致负载电压低于放电电压末端。 这是一个罕见的情况,我需要看到到底发生了什么。
您提到 ChemID 已匹配、您是否具有 ChemID 报告和所选的 ID? 请同时共享该配置文件。
这些包上未启用温度补偿。
如果存在此问题的电池组在不同的温度下运行、特别是在低温下运行、则很有必要了解。
此致、
何塞·库索