This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-PSFB-DCDC:随着负载变化、LMR38020如何在 PWM 和 PFM 之间移动?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259705/tidm-psfb-dcdc-how-does-lmr38020-move-between-pwm-and-pfm-as-the-load-changes

器件型号:TIDM-PSFB-DCDC
主题中讨论的其他器件:LMR38020

大家好、我正在阅读 LMR38020的数据表、我发现 LMR38020具有两种功能模式:自动模式、此模式下器件可随着负载变化在 PWM 和 PFM 之间切换;以及 FPWM 操作。 因此我想知道器件如何选择其功能模式、并确定负载是否轻。 如果芯片代码为 LMR38020FSDDAR、是否意味着此器件只能在 FPWM 模式下运行? 另外、我怎么知道该器件是否实现了展频功能?  

我期待收到您的来信。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woney、

    您可以参阅产品说明书第3页表5、了解器件的 OPN 型号、并查看该型号是否集成了展频。  LMR38020FSDDAR 为 FPWM、因此在所有负载条件下都将采用 FPWM 模式运行。 如果器件为 PFM、则 在轻负载条件下、高侧 MOSFET 会在一个或多个脉冲突发中导通、为负载提供能量。 突发的持续时间取决于电感器电流达到 Ipeak-min 所需的时间。 有关更多详细信息、请参阅数据表第18页的第8.4.1节"自动模式"。

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 那么、 我能通过这种方式理解它吗?

    LMR38020FSDDAR 为 FPWM、因此、它将 在任何时候以固定频率(如果未考虑展频)运行(启动、稳态...) 负载条件下正常工作。 只有当 IC 不是 FPWM 时、它才可以在自动模式下运行(轻负载时为 PFM、重负载时为 PWM)。 此外、由于  LMR38020FSDDAR 的展频是可选的、因此 FSW 可在-8%~8%的范围内进行展频、以提高 EMI 性能。

    我的理解是否正确?

    以及如何启用展频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woney、

    是的、您是对的。 不过、展频功能与特定器件型号集成。 如果您需要此函数、则需要选择展频标记为"是"的特定 OPN。

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    从该表中、我可以看到   LMR38020FSDDAR 的带展频的 OPN 标记为是。 该器件的展频功能已经启用了、对吧? 这还意味着我无法禁用展频、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woney、

    是的、您的理解是正确的。

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hongjia、您好、 在 TSS_DONE 之前(大约18ms)、LMR38020FSDDAR 是否会在启动时间内以 PFM 模式工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Woney。

    是的、在启动时、它以 PFM 运行。

    此致、

    鸿嘉