This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513-Q1:ROL 最小值/最大值

Guru**** 2521850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261769/ucc23513-q1-rol-min-max

器件型号:UCC23513-Q1

大家好、

是否有任何数据显示 ROL 电阻变化?

估算灌电流。

谢谢、Koh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koh、

    请务必记住、输出为 NMOS。 它的作用类似于用于承受低施加电压的电阻器和用于承受更大施加电压的电流源(与一个大电阻器并联)。 施加的低电压下的电阻由方程式 ID/VDS = µn μ V*Cox*(W/L)*(Vgs-Vth)定义。  饱和电流由 Id= µn * Cox*(W/L)/2*(Vgs-Vth)^2表示。  

    导通电阻通常具有线性正温度系数、温度越高、饱和电流越低。

    由于 Vth= kT/q * ln (nandn/ni^2)、工艺偏差的影响更大。

    物理器件模型:

    不同温度下的最小和最大数据表范围:

    此致、

    肖恩