This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:输出电压跳变和 SW 波异常

Guru**** 2386760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255147/lm25145-output-voltage-jump-and-sw-wave-is-abnormal

器件型号:LM25145

我改变了4层板形式2层板,我不敢肯定这样做会给我什么影响。目前,输出电压跳转和 SW 波异常。

28V 输入

输出12V 10A

原理图是根据演示板设计的。 参数是根据计算器生成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享波形、原理图和布局?

    您以前是否有工作过的4层电路板? 通常、2层电路板难以有效地路由信号、而且屏蔽噪声的效果不如4层电路板。  

    请告诉我。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥兰多

    感谢您的回复! 附加信息是 SW  波形、原理图和布局。 请检查一下。

    在调试时、我已经使用与计算器生成的参数相同的参数替换输入和输出 X7R 电容器、但这个问题仍然存在。

    VCC 引脚为 IS7.5V

    输入电压28V

    EN 2V

    FB 0.6-0.9V 跳变

    SW 约10V~11V、波 异常

    HO DS 大约10V~11V

    LO DS 大约0V

    输出电压10V-12V 跳变

    e2e.ti.com/.../LM514512V10A-V00-20230718.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SW-WAVE.zip

    SW 波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此计划之前未使用4层电路板制定、而是直接使用2层电路板制定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能示波器屏幕截图 SW 和 VIN 吗?

    SW 将使 VIN 和 GND 振荡、如果 SW 下降、VIN 下降或 HO 驱动减弱、而不会开启 FET。

    请在 MOSFET 处分享 VIN 的波形、以及它是否在 SW 节点向下倾斜时保持稳定。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、输入电压被拉低。 这可能是调试问题。 我想共享一个以前稳定的 SW 波形、但它似乎仍然有问题。

    e2e.ti.com/.../SW-WAVE2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经将购买的演示板的重要组件移到了当前的板上、但仍然存在输出不稳定的问题。 因此、我希望您帮助我们了解一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    是的、其他 SW 看起来没有连接到 GND、可能是低侧 FET 未正确导通。 SW 向下倾斜、而不是在 VIN 上保持正方形、也会发生同样的问题。

    放置也可以、但栅极驱动迹线 HO SW 和 LO 到 FET 需要更厚、以降低驱动器的电阻和电感。

    LO 布线也非常长。 此外、不建议在 LO 布线附近放置 SW 过孔。

    您是否可以 在同一示波器上探测 SW HO 和 LO 信号?

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fang、

    我将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请创建新主题。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥兰多

    我测试12V 演示的波形、如下所示:

    黄线是输入电压、粉色线是输出电流、蓝色线是输出电压。 所用 cc 负载10A

    输入电压=28V

    VOUT=12V、Iout=10A

    它为什么在打开时生成振荡波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fang:

    您的 VIN 似乎无法跟上变化、黄线持续下降、这意味着您的 VIN 可能会受到电流限制。

    请尝试增大 VIN 电流限制或减小负载的 IOUT。

    请注意、当 VIN 接近 VOUT 时、 IIN 接近 IOUT。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多