您好、TI 系列:
我正在使用 LMR36506RF3RPER 设计直流/直流转换器、
输入电压=10V-30V
Iout=0.6A 时
在使用 WEBENCH 时、我已将 UVLO 设置为9.5V。
有人能帮助我验证 WEBENCH 计算出的租金和 Renb 值是否正确吗?
根据 WEBENCH、 rent = 187k、Renb = 100k。
如果我能获得有关设计的更多详细信息就更好了、因为数据表中的信息仅供理解。
提前感谢。
阿达什
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 系列:
我正在使用 LMR36506RF3RPER 设计直流/直流转换器、
输入电压=10V-30V
Iout=0.6A 时
在使用 WEBENCH 时、我已将 UVLO 设置为9.5V。
有人能帮助我验证 WEBENCH 计算出的租金和 Renb 值是否正确吗?
根据 WEBENCH、 rent = 187k、Renb = 100k。
如果我能获得有关设计的更多详细信息就更好了、因为数据表中的信息仅供理解。
提前感谢。
阿达什
您好、Adarsh:
感谢您使用我们的产品进行设计。 我只是去哭了,我得到了一个不同的结果。 请参见下面的快照。


我不明白你怎么能得到租金=187k。
无论如何、为了设置 UVLO 阈值、两个电阻器产生的电压应大于 EN 引脚阈值、即典型值1.263V 和最大值1.36V。 该数据表还提供了选择指南:

为了保证在9.5V 时启用、您应该使用 EN 阈值的最大限值、即1.36V。 使用公式、您将得到 rent = 604k (最接近的标准值)。
希望这一点得到澄清。
谢谢。
友好