This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R5 CF1和 CF0位在学习后始终为1:0

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260579/bq40z50-r2-bq40z50-r5-cf1-and-cf0-bits-are-always-1-0-after-learning

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好  

在采用 BQ40z50-R5的客户设计中、有两种类型的电池用于基于 R5固件执行学习循环。

学习后(UPDATE STATUS=0e)、 两个寄存器的状态位与学习后的 R2状态位不同。

LStaus 中的 Cf1 Cf0: 在学习 R2后为0:0,在学习 R5后为1:0。  原因是什么?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    两个固件版本(R2和 R5)具有与 CF0、CF1标志相同的定义和操作。

    请提供显示差异的 BQStudio 日志。 唯一更改的是具有 R5固件的 BQZ 文件、LStatus 寄存器显示在 BQStudio 中更改、电量监测计固件中的操作是相同的。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,怀亚特

    感谢您的答复。

    客户学习了4节串联电池和3节串联电池。  固件为 R5。 学习后、CF1也为1。

    附加了 gg 文件和 SREC 文件。

    e2e.ti.com/.../AL20230617.zipe2e.ti.com/.../AL_2D00_2162_2D00_20230822_2D002D00_.gg-_2800_1_2900_.csv

    请帮助检查它。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    请提供 BQStudio 日志、其中显示您提到的行为、.gg 文件显示更新状态、对于已完全了解的电量监测计、显示正常。

    此致、

    怀亚特·凯勒