主题中讨论的其他器件: LM5088
我在板中使用 BQ24075作为充电器。 条件:
输入电压(VIN)处于最小值(4.38V)。
EN1=低电平、EN2=高电平、使用 ILIM=1.5A (1.1K)和 ISET=1.4A (620R)
CE = GND 且 SYSOFF = GND
输出端无负载、此时测得的电压为4.25V
电池连接时的充电电流仅为200mA (0.42V)(在 ISET 引脚上使用以下公式 viset = ICHARGE / 400 × RISET 进行测量)。 如果在没有连接电池的情况下开启充电、我希望 CHG 引脚为高阻态、但它会闪烁。 在电池连接的情况下、CHG 变为低电平且 LED 亮起、但仅适用于200mA。
问题、对于 EN1、EN2配置为使用 ILIM 和 ISET、输出电流为什么过低? VIN 处于最小值、但在工作范围内、OUT 处没有负载。
情况下的基准电池电压为3.6V。