This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A24:用于仿真分析的 LM3880和 TPS54A24未加密 SPICE 模型?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54A24, LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262158/tps54a24-lm3880-and-tps54a24-unencrypted-spice-models-for-simulation-analysis

器件型号:TPS54A24
主题中讨论的其他器件: LM3880

我目前正在构建使用 LM3880和 TPS54A24的器件的 SPICE 仿真。 遗憾的是、我正在使用的 SPICE 版本并非 PSpice。 这些器件是否可能有未加密模型可用于我的设计?

非常感谢任何支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johann:

    为了提供未加密模型、我们需要与客户签订 NDA。  如果您仍需要保密协议或已经签订了保密协议、请与 TI 的技术销售或现场应用联系人联系、并申请未加密模型。 然后、我们可以通过电子邮件将未加密的.lib 文件发送给他们。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。