This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2663:需要热数据

Guru**** 2511325 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2663, LM2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257783/lm2663-need-thermal-data

器件型号:LM2663

您好!

我的合作伙伴之一是  在他们的生产项目中使用 LM2663MX/NOPB。 他们要求提供此器件的热性能数据。 数据表中仅提到了 θ JA、未显示其他情况。 客户询问如何使用有限的信息计算散热器?

请。 即使设备是"最晚可采购期限"、也要提供所有相关详细信息。

米特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miteshkumar:

    LM2663将停产-我们建议改用 LM2660。

    也请参阅产品页面上的注释。

    因此、我不推荐在新设计中采用此器件。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    查询与器件可用性无关、我们需要热计算数据。 我们已经将器件状态分享给客户。

    米特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miteshkumar:

    好的、请查看此应用报告、其中说明了如何使用热性能数据

    《热指标》应用报告、 SPRA953

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    我了解本应用手册和已参考、但我的问题是、 热计算需要多少个输入参数? 只有热阻器符合我的要求?

    如果您可以帮助我进行计算、那将非常有用。

    此致、

    米特什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miteshkumar:

    您能告诉我您需要哪个热参数吗?

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan,

    应用手册并未说明数据表中需要哪些输入来计算热行为。 因此、根据热计算的应用手册、我要问的是数据表中需要哪些输入?

    米特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miteshkumar:

    您只需要计算器件内产生的损耗、其中包括

    P1 =输出电流* R_OUT (最大值)

    P2=最大值 电源电压*电源电流(最大值)

    P = P1 + P2

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    客户要求 热阻(Theta jc),您能分享吗?

    您分享的应用手册没有用处、它传达的信息是什么;根本不清楚。

    米特什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miteshkumar:

    感谢您的更新。
    LM2663是一款相当旧的器件、因此我们有关所需热性能信息的文档相当有限。
    我们可从数据表中获得的唯一信息是热工作限值和结至环境热阻。

    此数据似乎已提供给客户。
    根据这些数据和计算得出的功率损耗、他们应能够更深入地了解设计中器件的热性能。

    此致、
    尼克拉斯