This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:检查我是否了解 LM3410设计中的功率耗散

Guru**** 2581315 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263156/lm3410-checking-if-i-understand-power-dissipation-in-my-lm3410-design

器件型号:LM3410

您好!  

   我正在制作一个基于 LM3410的新电路板、基本上是 LM3410X SEPIC 演示板、我还想对其进行缩小一点、这样才能确保了解功率耗散的路径。   

LED

LED VVF = 3V、I = 0.35A。 我将使用一个8的灯串、即24V @ 0.35A

这使得输出功率为8.4W

输入电源

我的输入将是5V。 我不知道效率、但如果这是磁性100%、这意味着我需要1.68A 的输入电流。

LM3410的功率耗散

LM3410的 Rdson 为0.33欧姆、在1.68A 时为0.93W (远高于 SOT 封装所能处理的功率)。  我假设我在此必须进行一点热仿真、并将 LM3410XMFX 与 DAP 一起使用。

电感器

我想 L1采取最差的方法。 您使用的 Coilcraft 具有0.043 Ω DCR、但即使在输入电流为1.68A 的1.5倍时也是0.273W。  我认为 L2仅接收负载电流、因此将达到0.35A ^2 * 0.043 = 5mW。

环流二极管

您设计中的环流二极管的 VFW 为0.32、因此在0.35A 负载电流下具有112mW 功耗。

尽管没有计算 效率、但我在这里是否走上了正确的轨道? 我是否错过了任何重要内容?  同样、SOT 器件看起来是一个不可拆卸的部件、因为其最大功耗为400mW。我假设较小部件的功耗将取决于我将其连接至(和气流等)的 GND 平面的尺寸。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为计算结果是可以的。 您可以将效率设置为85%以进行计算、也可以根据已计算的大部分功率损耗来估算效率。

    考虑到散热特性、SOT 器件不适合此设计、这是您的不二之选。