This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:使用 PD 通过 I2C 编程外部闪存?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262685/tps65987d-programming-external-flash-memory-via-the-pd-over-i2c

器件型号:TPS65987D
Thread 中讨论的其他器件:TPS65988TPS65987

尊敬的 TI 支持部门:

我正在开发一种应用、在此应用中将使用 TPS65987D 器件、并希望利用该器件通过 SPI 总线通过闪存加载固件配置的功能。 但需要确保我可以对该闪存进行编程。  我找到了 标题为"TPS65987和 TPS65988 SPI 闪存固件更新通过 I2C "的应用报告 SLVAE21A、但恐怕软件不是我的专长。

1) 1)我可以使用通过 I2C 连接到主机系统的 PD 芯片对其进行编程吗?

2) 2)还是需要与闪存芯片直接连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选项1! 您可以使用、并且 SLVAE21A 中有记录的命令(表1)

    提供了有关 HI-TRM (主机接口技术参考手册)的脚注、其中全面介绍了 TPS65987D 的命令和寄存器。

    谢谢。

    克里斯