This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62869:不能使用 PG 信号开漏进行时序控制?

Guru**** 2813445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62869

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261646/tps62869-pg-signal-open-drain-cannot-be-used-for-sequencing

器件型号:TPS62869

您好!

我注意到 TPS62869的 PG 信号是漏极开路。 数据表指出它非常适合定序:  

"通过将 PG 信号连接到其他转换器的 EN 引脚、可使用该信号对多个电源轨进行时序控制。"

但该怎么做呢? 它需要一个将自动启用下一个电源轨的上拉电阻器。 它是否实用呢?

谢谢。

阿纳维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本应用手册中的第2节显示了一个基本定序电路: https://www.ti.com/lit/an/slva470a/slva470a.pdf PG 保持低电平、从而使第二个器件保持关断状态、直到第一个电源轨处于稳压状态。

    这有什么用吗?

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢应用手册;是的、我的错误是将 PG 上拉连接到另一个电压而不是输出电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW 这仅在 Vout1足够高时有效。 如果我使用<1V 的输出电压、那么该序列将不起作用。 逻辑高电平为0.8V、它如何工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您不必将 PG 上拉至输出电压。  您可以将其上拉至输入电压或系统 I/O 电压轨、例如3.3V 或1.8V。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    如果上拉至 Vin、EN 线路将处于高电平、然后 PG 信号才能下拉。 这是我最初的问题。

    谢谢。

    阿纳维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    该器件在关闭时会将 PG 保持在低电平。  请见 D/S 中的表8-4。  它会保持低电平、直到其输出电压实现调节、然后它会浮动至高电平。

    明白了吗?

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 谢谢澄清。