This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS799-Q1:TPS79901QDRVRQ1的 VRM 等效电感

Guru**** 2508125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249154/tps799-q1-vrm-equivalent-inductance-for-tps79901qdrvrq1

器件型号:TPS799-Q1

我们需要知道  TPS79901QDRVRQ1的 VRM 等效电感、以便为去耦分析设置低频限制、从而确保电源完整性。 请 尽快为 TPS79901QDRVRQ1提供 VRM 等效电感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们手头没有此信息。 遗憾的是、我们没有测量输出阻抗所需的带宽来提供等效电感、因此我建议为此器件订购样片并订购 MULTIPKGLDOEVM-823 以测量输出阻抗。 否则、请提供业务案例、如果足够、我们可以分配资源。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供  TPS79901QDRVRQ1的负载瞬态响应。 根据负载瞬态响应、我们可以获取 VRM 等效电感来对 VRM 电路进行建模以进行去耦分析。

    谢谢。

    Shanjai Kanna S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已订购器件以便为您获取此版本。 他们将在本周晚些时候或下周早些时候来到这里。  

    您希望看到哪些负载瞬态规格?

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们只需要 VRM 等效电感来在 Hyperlynx 仿真中对 RL VRM 模型进行建模。 请在输入电压为4V、输出电压为3.65V 的情况下进行瞬态仿真。 我们不具有准确的负载电流值。 请立即处理任何值。 从负载暂态响应波形可以看出、我们将 VRM 电感值取为 L=V*dt/dI 和 R=L/(1.5*RT)、其中 V 是负载瞬态期间的感应压降、dI 是负载电流阶跃、dt 是负载电流的上升时间、RT 是 VOUT 脉冲的上升时间。

    如果您对 RL VRM 模型的建模有任何疑问、请参考下面随附的 PDF:

    e2e.ti.com/.../Creating-VRM-models-in-AC-Decoupling-Analysis.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白你需要什么。 我仍在等待器件到达这里。 我可能必须等到下周才能收集负载瞬态。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 今天早上、这些设备送到我的办公桌前;它们到达我的时间比正常时间长。 从本周三开始、我将休产假4周、因此我将此申请传递给一位同事、以收集负载瞬态图。 感谢您的耐心。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shanjai:

    以下是在以下条件下的负载瞬态图:VIN=4V、Vout= 3.65V、Cout= 2.2uF、Iout 压摆率~1A/us、0mA、-100mA -0mA 负载。 如果有任何问题、敬请告知。

    此致!

    T·尤尼泽