This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65296:针对像 TPS65296一样为 LPDDR4和 LPDDR4X 供电的汽车 Q1级 PMIC 建议

Guru**** 2389170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65296
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261538/tps65296-automotive-q1-grade-pmic-recommendation-to-power-lpddr4-and-lpddr4x-like-tps65296

器件型号:TPS65296
主题中讨论的其他器件: TPS51487XA

您好、专家:

我的客户想知道我们是否有汽车 Q1级 PMIC 来为  TPS65296等 LPDDR4和 LPDDR4X 供电、您能帮忙推荐吗?

非常感谢!

此致、

道研

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赵

    您能否提供适用于客户应用的规格? VIN/Vout/Iout =?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xueliang:

    它用于为标准 LPDDR4和 LPDDR4x 供电、尽管我们有为其供电的标准器件、您可能知道吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xueliang:

    我从客户那里得到一些信息、一般默认输入电压是5V、输出电压是1.8V 和1.1V、保留的电压是0.6V、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,道研

    当然可以、TPS51487XA 和 TPS65296可支持 LPDDR4/4X 并符合 JEDEC 标准。 唯一的区别是两个器件的最大 VIN。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xueliang:

    您能否 与我分享 TPS51487XA 产品说明书? 汽车 Q1级吗? 客户不需要非 Q1版本、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,道研

    DS 已随附、关于您的问题、我需要与相关同事再次核实、并在明天提供您的反馈。 谢谢!e2e.ti.com/.../TPS51487XA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,道研

    TPS51487XA 和 TPS65296不支持汽车 Q1、抱歉、我们没有可支持汽车 Q1的器件。