This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:每种条件下的器件充电操作

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262275/bq25172-device-charge-operation-for-each-condition

器件型号:BQ25172

尊敬的负责人

你好!

我们有3个问题、如下

[1]关于启用/禁用"交互充电"
我们可以为该器件选择"Intermitting charging" ebable 还是 DISABLE?
请告诉我"启用/禁用"中断充电"的设置方式。

[2]关于间歇性操作设置的过压操作
不管"间歇操作设置(启用/禁用)"、
当电瓶电压高于再充电电压时,设备是否停止充电?

[3]关于电源再次打开时的过压操作
当电池电压超过再充电值时、如果电源停止一次、然后再供电、器件充电运行是否停止?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Unknown 说:
    我们可以为此设备选择"Intermittet charging"选项还是禁用选项吗?

    Bill J --是可以选择使用或不使用 VSET 电阻器间歇充电。  但电阻器仅在上电时读取。

    Unknown 说:
    当电池电压高于再充电电压时、设备充电是否停止?

    Bill J --不,电荷是基于定时器的。   

    当电池电压超过再充电值时,如果电源停止一次然后再供电,设备充电操作是否会停止?

    Bill J --否,如果电池电压高于 再充电电压,充电将不会开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    感谢您的回复!!