主题中讨论的其他器件:LM5180
您好!
我当时正在尝试返修 LM5180-Q1单路输出 EVM 板以产生24V 输出。
以下是我们从 PSR 反激式设计工具获取的参数:

我们按如下方式对 EVM 板进行了返工;
- T1至 YA9036-ALD (Coilcraft 声称针对 LM5180进行了优化)。 https://www.coilcraft.com/en-us/products/transformers/power-transformers/no-opto/ya903x/

- 移除输出齐纳二极管。
- 将 Cout 更改为10uF 50V。
- RFB 更改为121K。
我们相信会更改所有必要的返工、但我们无法获得调节的电压(请参阅~31V 卸载、当我们启用预计只加载1 -5mA 的 E LOAD 时、电压将变为低电平)。
当我们将 Vin 增加到16.5V 时、我们得到 Vout 为24.8V 位仍然无法加载。
有什么想法、这里的问题会是什么?
谢谢。
李圣