This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506:计算使能电压和电阻器值。

Guru**** 2507405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255468/lmr36506-calculation-on-enable-voltage-and-resistor-values

器件型号:LMR36506

您好、TI 系列:

我正在使用  LMR36506RF3RPER 设计直流/直流转换器、

输入电压=10V-30V

Iout=0.6A 时

在使用 WEBENCH 时、我已将 UVLO 设置为9.5V。  

有人能帮助我验证 WEBENCH 计算出的租金和 Renb 值是否正确吗?  

根据 WEBENCH、 rent = 187k、Renb = 100k。

如果我能获得有关设计的更多详细信息就更好了、因为数据表中的信息仅供理解。

提前感谢。  

阿达什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh:

    感谢您使用我们的产品进行设计。  我只是去哭了,我得到了一个不同的结果。  请参见下面的快照。

    我不明白你怎么能得到租金=187k。

    无论如何、为了设置 UVLO 阈值、两个电阻器产生的电压应大于 EN 引脚阈值、即典型值1.263V 和最大值1.36V。  该数据表还提供了选择指南:

    为了保证在9.5V 时启用、您应该使用 EN 阈值的最大限值、即1.36V。  使用公式、您将得到 rent = 604k (最接近的标准值)。

    希望这一点得到澄清。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    感谢您的答复。 请参阅随附的从 WEBENCH 获得的结果。
    才能实现9.5V UVLO。 我将获得这些电阻器值。  

    此外、我还有另一个采用输入电压为20-30V 直流的设计。 对于这一点、我得到了错误的电阻器值、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅19V 作为 UVLO 时20-30V 直流输入的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。  我尝试了 Vout 可编程版本的模型。  在固定的 Vout 版本模型中、这似乎是一个错误。  我将向我们的 Webench 专家进行介绍。  请留出几天时间来修正此问题、因为他们非常忙于支持整个 TI。

    感谢您的观看。   

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    我使用实际计算结果进行了验证、我在 EN 引脚上找到了3.3V 电压、这就是我将其发布到论坛上的原因。  

    无论如何、感谢您的澄清。 我将继续计算得出的值。  

    谢谢。

    R·阿达什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adarsh。  最好继续计算您的值。  我已经将此信息传递给了我们的 Webench 专家、他们应该很快帮助修复该错误。  会让您持续关注。

    再次感谢您的反馈以及对我们产品的使用。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Adarsh:

    我们能够重现该问题。 我们将 根据数据表更新器件 LMR36506在 Webench 中的 EN 引脚阈值电压。 我们也会随时向您更新相关信息。

    谢谢。此致、

    倭马亚尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Adarsh:

    我们已 根据数据表更新了器件 LMR36506在 Webench 中的 EN 引脚阈值电压。

    此更新现已在 TI.com 上提供。

    如有任何进一步的疑问、请回复我们。  

    谢谢。此致、

    倭马亚尔