This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3820-Q1:WDO 引脚功能

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262369/tps3820-q1-wdo-pin-function

器件型号:TPS3820-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3820

大家好、

下图显示了 TPS3820的电路和测量波形、问题如下:
1.当 WDI 管脚有 PWM 输入时、WDO 管脚的输出电压为 LO。 此状态与正常使用习惯相反、您可以帮助确认一下吗?
(PWM 信号频率为7kHz、最大电压为3.3V)

2. TPS3820-33QDBVRQ1的 WDO 引脚是推挽式输出、不需要连接上拉电阻器 R1、但没有 R1和 C14的 WDO 引脚的输出变化很小、好像没有连接上拉电阻器、可以帮您确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的提问。 您能否提供以下说明、以便我们为您提供更好的帮助?

    1. 在未连接 R1和 C14的情况下 WDO 管脚的输出如何变化。 您说变化很小、您是否有显示此变化的示波器截图?

    2.当 WDI 有一个 PWM 输入时、可以提供一个放大的示波器截图吗?

    谢谢!

    约书亚奥地利