This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051B:TPS2051BDBVR

Guru**** 2378730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553, TPS2051B, LM74700-Q1, TPS2051
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260706/tps2051b-tps2051bdbvr

器件型号:TPS2051B
主题中讨论的其他器件: LM74700-Q1TPS2051、TPS2553

我需要为简单的5V 输入电路提供以下保护
1:过压
2:过流
3:短路
4:反极性
5:反向电流
显然无法满足下面电路中所示的这些组件的要求。

输入电源将为5V、电流不会超过500mA。 我需要具有成本效益的解决方案和低组件数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    由于执行了"E2E 维护"、我们将于下周回复您。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    抱歉、我们的器件 TPS2051B 无法满足您的要求、我还检查了其他器件、抱歉、我找不到可以满足您所有要求的电源开关。

    我使用 LM74700-Q1可提供反极性保护、但不知道器件能够 满足您的所有要求。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您的答复。 我编辑了我的需求列表并按优先顺序排列。 您能否检查是否有一个器件可以支持这些功能?
    1:过压、或者我可以使用 TVS 二极管。 输入是5V 手机适配器
    2:过流或者短路或者限流功能
    3:反向电流
    4:反极性不一定要求、但最好提供反极性

    我使用了 TPS2051进行电流保护、但我认为考虑其他保护是不够的。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我们的电源开关不具有输入 OVP 功能、对于第2点和第3点、您可以考虑 TPS2553、谢谢。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些宝贵信息。
    我将考虑 TPS2553。
    然后再关闭该主题。 我只是想确保它是正确的选择。
    1:我需要反向电流保护、这样、如果由于某些电路而出现输出侧电压、电压就不会进入输入侧。 从这个意义上讲、该电压比较器是否能够停止反向电流?

    2:当发生本例中常见的反向电压情况时、我希望器件会关闭。 如果该器件关闭、那么当输入电压大于输出电压时、它将自动进入正常运行状态? 我需要自动功能来实现它。

    3:负载电流不超过200mA。 为了安全起见、我必须为需要90mA 电流和其他100mA 电路的100mA 电池充电。 我应该使用的 ILIM 电阻值应该是多少?

    4:我没有控制电路来控制 EN 或 FAULT 引脚。 它类似于 USB 电源电路。 我应该将它们连接到 VDD 吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    1、是的、反向电压比较器可以停止反向电流、但需要4ms 的典型抗尖峰脉冲时间、因此对于您的应用、请确保在4ms 内满足 VOUT > Vin 135mV 的要求。

    2、您可以使用下图来实现该目的。

    3、请考虑下表、我想您可以选择88.7k Ω+-1%。

    4、请参阅第二点、将 EN 和/Fault 引脚连接在一起、以实现自动重试功能。

    此致、

    国野市