This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:如何通过不带 EEPROM 的 I2C 配置 TPS25750?

Guru**** 2588865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259320/tps25750-how-do-i-configure-the-tps25750-via-i2c-witout-eeprom

器件型号:TPS25750

尊敬的 TI 团队:

我 将 TPS25750用于功率 PD。

当我们的电路板在启动期间被用作大于1.5A 的电流时、会有一个电路板重置的问题。

我需要将电流设置为3.0A。

因此需要帮助、以便在不使用 EEPROM 的情况下通过 I2C 设置配置。

我从"TPS25750 Application Customization Tool"获得了配置数据。

(设置为仅受电方和15W)

 

当我通过引导加载程序中的 I2C 读取 MODE (寄存器0x3)时、值为"PTCH"。

如何将配置数据写入 TPS25750?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 MODE 寄存器中读回 PTCH 意味着器件中未加载任何配置。

    如果要通过 I2C 加载配置、请使用补丁捆绑包模式。 以下文档描述了 PBM 的过程。

    e2e.ti.com/.../8032.PBMx.pptx

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、汤米·林

    contaction: 配置文件不是 EEPROM 中的 Data。

    是否可以 在连接 EEPROM 的情况下将 configuration.bin 文件写入芯片?

    或者我应该移除 EEPROM?

    INT_EVENT1 (0x14)的第11个字节(补丁状态)的值为 0xb (ReadyForPatch 和 PatchLoaded)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法判断您是否将 EEPROM 与 TPS25750搭配使用。

    如果使用 EEPROM、则可以通过 Aardvark 将配置文件(.bin)刷写到 EEPROM。

    EEPROM 包含配置文件并正确连接到 TPS25750 (使用正确的 ADCINx 引脚搭接)后、TPS25750将在启动时从 EEPROM 加载配置。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、汤米·林

    配置过程如下所示。

    1.检查是否处于"PTCH"模式。

    2.创建 DATA1 ( FW_SIZE、savle 地址、bust_mode_timeout)

    3.将 CMD1与 PBMs"一起发送

    问题:

    在 μ 1~3序列之后、

    要写入配置数据,应将 配置数据写入哪个寄存器 ?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    汤米不在办公室,明天会回来的。  

    同时,这里回答了这个问题:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261791/tps25750-how-do-i-write-configuration-data-into-tps25750-after-pbms-command?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS25750%20PBMs# 

    谢谢!
    埃里克