This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:0V INH 的阈值

Guru**** 2770785 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2982, BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261410/bq2970-the-threshold-of-0v-inh

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件:BQ2982

大家好、

我想跟你确认一下:

  1. V0CHG 和 V0INH 之间的区别是什么?

V0CHG 是否意味着充电器电压需要大于1.7V?

V0INH 意味着电池电压需要大于0.75V?

同时满足这两个条件、是否可以为蓄电池充电?

2.我们能升高0V 居住的价值吗?  

我们的客户认为0.75V V0INH 对于产品来说太小且不安全。

它们的目标值是0.9V-1.5V、我们可以更改阈值吗?

如果没有、我们是否可以禁用0V 居住在位并使用其他功能来满足他们的要求?

感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    针对您的问题:

    1.请查看此常见问题解答、其中讨论了0V 充电的不同电压电平: (+)[FAQ] BQ2980:电量严重耗尽的电池的保护器行为(0V 充电)-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    2.无法配置数据表中的值。  如果客户不需要0V 充电功能、则 可以选择不具有此功能的器件。  BQ2982是此类器件的一个示例。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:

    感谢您的答复。  

    我以前见过此链接、我想再次检查:

    "

    • PACK +引脚和 PACK-引脚之间的电压差> V0CHG (BQ2970的如下所示)

    "

     PACK+和 PACK-引脚之间的电压差意味着充电器输出电压、对吧?

    因此、如果我们要对电压为0.75V 的电池进行再充电、充电器在 PACK+和 PACK-上施加的电压需要大于1.7V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

     PACK+和 PACK-引脚之间的电压差意味着充电器输出电压、对吧?

    [/报价]

    可以、或者如果连接了负载、那么它就是负载的压降。  

    常见问题解答中的信息(来自 BQ2970数据表)意味着充电器输出电压必须> 1.7V、并且 BAT 电压必须> 0.75V、否则0V 充电将被禁止

    最佳

    安德里亚