This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:TI Fusion Digital Power Designer 软件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A, UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253871/ucd90160a-ti-fusion-digital-power-designer-software

器件型号:UCD90160A
主题中讨论的其他器件: UCD90160

您好!

我使用的是 TI Fusion Digital Power Designer 软件、我面临的问题如下:

1) 1)使用系统监控器选项卡时、电源轨的 Vout 未显示准确的读数。 当我在模拟输入 MON1上提供0.1V 电源时、GUI 显示读数为0.2V。 当我在输入端提供1V 电源时、GUI 显示读数为2V。 为什么会发生这种情况?

此致、

S·米斯巴胡尔·胡达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    您似乎将 VOUT_SCAL 设置错误。 请设置为1而不是0.5

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想问一下、能否    在 UCD90160器件上使用来自 UCD90160A 的项目文件(.xml)。 因为我有一个来自 A 器件的配置文件、并使用哪个器件将其导入到 GUI 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    不可以、您可以将非 A 转换为 A、但不能将其转换为 A。

    此致

    颐和