This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:[咨询] TI - UCD90160 (A)(序列发生器)原理图审阅

Guru**** 2513945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160, UCD90160A, USB-TO-GPIO2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239390/ucd90160a-consultation-ti---ucd90160-a-sequencer-schematic-review

器件型号:UCD90160A
主题中讨论的其他器件:UCD90160USB-TO-GPIO2

您好、TI 服务团队、

关于另一个类似的 IC、有一点需要咨询、它称为 UCD90160"A"。

我知道、UCD90160"A"与 UCD90160有两个主要区别、如下表:

  1. 故障引脚功能、可用于级联器件并协调其故障 à 我需要在电路设计中使用此故障响应功能、以便在发生故障事件时取消相应的电源使能(如 UV)
  2. 它还添加了3个 GPI、可以对任何电源轨进行开/关定序 à 在我的定序功能设计中、我需要将 GPI 信号与 GPO 逻辑操作合并为开/关定序[例如: 当 GPO 获得 GPI 置位(如 IC 和 GPI 引脚)、而 GPO 将在功率 GPI 置位后置位为激活]

我的电路板 UCD90160电路设计已经过讨论并获得团队的 FAE (Tsai.Jim)确认。

如果我将 UCD90160替换为 UCD90160"A",我是否能够保留我发送给您的前一个 UCD90160硬件设计?(您可以查看我的 UCD90160最新原理图,作为附件文件和此邮件滚动)?

如果将我的设计更改为 UCD90160"A",您能帮助审查该设计并为其提供反馈吗?

 e2e.ti.com/.../TI_5F00_UCD90160_5F00_SCH_5F00_CHECK_5F00_V2.0_5F00_20230619_2D00_2-_2800_with-WM_2900_.pdfe2e.ti.com/.../TI_5F00_UCD90160_5F00_SCH_5F00_CHECK_5F00_V2.0_5F00_20230619-_2800_with-WM_2900_.pdf

非常感谢。

 

序列发生器 SCH 文件:

TI_UCD90160_SCH_CHECK_V2.0_20230619 (带 WM).pdf

TI_UCD90160_SCH_CHECK_V2.0_20230619-2 (带 WM).pdf

"注意:请将所有空器件视为已填充组件、SMBus (SCL/SDA)在其他页中已填充了2K 欧姆的上拉电阻器"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    第二个差异不正确、UCD90160和 UCD90160A 都支持该差异。

    从 UCD90160迁移至 UCD90160A 无需任何硬件更改、因为它是直接替代产品。  

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    第一个区别似乎存在、第二个区别是这两个器件都支持该功能(添加了3个可以按顺序打开/关闭的 GPI)。

    如果我需要故障响应功能、需要将 UCD90160更改为 UCD90160"A"来实现此功能、对吧?

    好的、这部分(直接替换)的好消息。

    用第一个差异确认后、我将更改适当的值(故障响应功能:如果仅由 UCD90160"A"提供)

    非常感谢。

    此致、

    L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您是否使用多个 UCD90160/A?  

    故障引脚仅在有多个 UCD 时有用。

    典型的 OV/uC/OC 故障可通过单独的 UCD 进行处理。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我将只使用一个 UCD90160"A"来处理系统中的故障事件(OV/UC/OC 故障)。

    我只需要一个故障功能来响应/反应相关的电源使能引脚(GPO)、并且可以通过触发该功能在发生事件时关闭直流/直流模块。

    "典型的 OV/UC/OC 故障可以由单独的 UCD"-->您的意思是它在 UCD90160和 UCD90160"A"中都能正常工作?

    谢谢。

    此致、

    L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是的、对于您的要求、两者都可以满足。 但 UCD90160A 可能提供了更多信息以供将来使用。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    明白了。

    UCD90160"A"比 UCD90160"A"支持更多的功能、但我仍然不清楚它们之间的具体差异。

    下面我列出了它们之间的两个差异。

    我知道、UCD90160"A"与 UCD90160有两个主要区别、如下表:

    1. 故障引脚功能、可用于级联器件并协调其故障->我的电路设计中需要此故障响应功能、以便在发生故障事件时取消相应的电源使能(如 UV)

    如果我的设计中只有一个 UCD90160,UCD90160"A"和"Non-A"都可以支持我的要求。

    但是、如果我的设计中的两个 UCD90160相等及以上、则只有 UCD90160"A"可以支持 级联器件的故障功能。

    我是谁?

    1. 它还添加了3个 GPI、这些 GPI 可以对任何电源轨进行开/关定序->在我的定序功能设计中、我需要将 GPI 信号与 GPO 逻辑操作组合到开/关序列中(例如: 当 GPO 获得 GPI 置位(如 IC 和 GPI 引脚)、而 GPO 将在功率 GPI 置位后置位为激活]

    你说第二点是错的,你能帮我修改一下,给我正确的描述吗?

    谢谢。

    此致、

    L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    对于故障引脚、您是对的。

    但3个 GPI 支持顺序开/关、称为引脚选择电源轨状态、该功能在 UCD90160中可用。  

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您的确认。

    然而、我无法获得 GPI 部分的要点、我记得您说过、UCD90160"A"比 UCD90160非"A"支持的功能更多。

    如果我选择 UCD90160"A"、它不会表现为"引脚选择电源轨状态"?

    此外, "引脚选择电源轨状态"意味着这3个 GPI 可以支持逻辑操作如下?

    此致、

    L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我不明白您的意思、即不会通过引脚选择电源轨状态的行为。

    两个 UCD 均支持引脚选择的电源轨状态。 您可以打开离线模式以查看设置。

    3个 GPI 提供两种不同的状态。 您可以在每个状态下配置哪些电源轨开启、哪些电源轨关闭。

    我强烈建议订购 EVM 来试用。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我只想确认一下、UCD90160"A"和 UCD90160的差异不会影响我们目前阶段所需的电源管理设计。

    下面的列表是我在电路板中使用的功能。

    谢谢。

    [功能列表]

    -例如-

    电源轨:A/B/C/D

    GPIP:E/F

    ADC:适用于 A/B/C/D (ADC_A/B/C/D)的 ADC

    上电/断电序列

    A -(ADC_A OK)->B -(ADC_B + E OK)->C -(ADC_C + F OK)->D

    2.故障响应

    如果 B 发生故障事件、它将使 A/B / C / D 电源使能引脚无效、以关闭所有电源轨

    3.电压监控

    所有电源轨和所有 GPIP 引脚

    通过 BMC 进行 FW 在线编程

    通过 SMBus 按后台模式进行固件编程、不会影响系统运行

    此致、

    L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您是指 GPIO、而不是 GPIP 吗?

    根据您列出的内容、我不明白您为什么需要使用 PIN 选择电源轨状态?

    请看一下这个。

    e2e.ti.com/.../1715.UCD90xxx-Quick-Guide.pptx

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我的意思是有一些 GPIO (GPI)/GPIP/RSP 连接到 UCD90160或 UCD90160A 以进行电压监控、从而检查它们的状态。

    在我之前的功能描述中、我会详细检测某些电源轨(分压或直接连接到 UCD90160或 UCD90160A 进行电压监控)和 GPI 引脚(例如: 为部件 PGOOD 供电)、然后我可以使用这些输入配置电源时序以使输出生效(电源使能或 GPO 引脚、如电路使能信号)。

    我还需要对某些事件(例如电压轨故障)做出故障响应、以使电源使能(关闭电源部分)无效、并且可以针对不同的电压轨故障配置不同的场景。

    此外、我们将通过 BMC 在后台模式下使用 FW (hex 文件)在线编程、这不会影响系统运行。  

    上电/断电序列

    GPO 取决于 GPI 引脚或 RSP 引脚以执行生效/失效的逻辑行为

    3.故障响应

    4.电压监控

    通过 BMC 进行 FW 在线编程(不影响系统运行的后台模式)

    谢谢。

    此致、

    L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    上一次答复中分享的快速指南足以满足您的需要。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    阅读文档后、我有两个问题、如下列表所示。

    1.是否可以将所有监控电压轨(MON1~MON16)设置为每个响应的单独故障配置?

    我们不能根据上电顺序来设置 GPI 吗? 就像 MON2一样、指向 MON1和 GPI 打开。

    谢谢。

    此致、

    L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    对于我的第二个问题、我想我发现可以选择 GPI 与 MON 并置、从而开启电源轨。

    我想您的幻灯片中的 GPI 功能被取消选中以用作 MON 轨的逻辑信号。

    谢谢。

    此致、

    L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我有一些关于上一季度和第二季度的详细问题。

    问题1: 是否可以将所有监控电压轨(MON1~MON16)设置为每个响应具有单独的故障配置?

    我只能选择1号轨来设置故障关断从轨、或者我需要为每个轨进行设置(大约16次)、如下图所示。

    Q2: 我们不能设置 GPI 依赖于开机顺序? 就像 MON2一样、指向 MON1和 GPI 打开。

    我可以只选择 MONx 引脚到轨并让它将 EN 信号置为随后的器件。

    GPI 设置与电源轨不相关、我发现它只能设置8个 GPI 引脚。

    以下选项卡的功能是什么? 我发现在数据表中、WDT 可在0.001s~32.256s 的范围内进行设置。

    它是否可以 防止在系统中保持无效(例如每个 GPI 都保留 L 或 H、并将故障日志记录在 NVM 中)?

    谢谢。

    此致、

    L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我强烈建议学习数据表并与您快速分享指南。 您的所有问题都可以在这里找到。

    1.如果您希望每个电源轨都有其自己的故障响应、则必须单独配置它们。

    2.请按照此 https://www.ti.com/lit/pdf/slvub51 设置依赖项。 GPI 是一个输入、您无法为它添加依赖项。 但您可以设置电源轨对 GPI 的依赖。

    3.这些是故障记录事件。 当这些事件发生时、您是否希望 UCD 记录事件的详细信息。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    好的、我参考您向我提供的说明创建了一个 UCD90160A FW 文件。

    还有一个问题、您能帮助为我提供 DSP 软件狗和 EVKIT 采购网站吗?

    我们需要购买它们、以便在电路板上进行固件开发和编程。

    • Q1 (DSP 软件狗- USB 转 GPIO):此序列发生器是否具有用于固件烧录的软件狗? 如果它需要用于连接软件狗和序列发生器的接口、请提供 引脚排列。 / 规范 更正。
    • Q2 (EVKIT):TI 是否提供演示的板以及此序列发生器以帮助我们熟悉固件操作系统? 我们需要熟悉 系统操作过程 序列发生器的地址。

    谢谢。

    此致、

    L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    UCD90160A EVM 具有内置加密狗、因此无需单独订购加密狗。

    请在此处订购 EVM、请注意、此 EVM 由许多不同的 UCD 部件使用。

    https://www.ti.com/tool/UCD90SEQ64EVM-650

    您可能必须从 TI 订购一些 UCD90160A 样片。 COM 之外的器件。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    您能否提供软件狗的采购方法,其中包含其部件号和网站链接?

    我们将直接在 PCB 上填充 UCD90160A IC、并通过具有 SCL/SDA/GND 引脚排列的现有1x3接头将 xml FW 文件编程到其中。

    谢谢。

    此致、

    L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请从下面订购。

    https://www.ti.com/tool/USB-TO-GPIO2

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    非常感谢!!!

    此致、

    L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我能用这一个(2006年,我想这一个是 USB-TO-GPIO 不是 GPIO2)来兼容 UCD90160"A"吗?

    您能否在此适配器中提供此2x5接头的引脚定义?

    谢谢。

    此致、

    L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    它应能正常工作

    请参阅指南、以找到该文档的

    https://www.ti.com/lit/pdf/sllu349 

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    好的、明白了、谢谢。

    因此、GPIO (2006)和 GPIO2 (2022)软件狗都可以应用于 UCD90160"A" IC。

    此致、

    L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    可以。 都能正常工作。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

     在笔记本电脑中插入 USB 转 GPIO2加密狗时、我无法打开固件文件、以下是我的固件版本(7.7.1)。

    我认为最新的 FW 文件(7.9.1)可以同时支持 USB-TO-GPIO 和 USB-TO-GPIO2软件狗,我的理解是正确的吗?

    谢谢。

    此致、

    L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您使用的是7.7.1、而不是7.9.1

    此致

    颐和