This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流降压转换器要求

Guru**** 2550910 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255944/dc-dc-buck-converter-requirement

主题中讨论的其他器件:LMR43610LM5143

尊敬的团队:

我们正在为 TCU 和执行器电机应用寻找直流/直流降压转换器。

您能否向我们提供相关支持团队的联系方式?

此致、

R·普拉卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rathina:

    感谢您与我们联系。  能否具体说明输入电压范围、输出电压和负载、我们就能提出相应的方案?  

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    感谢您的答复。

    我们正在为两种应用寻找一种降压转换器、以满足我们原型汽车制造的汽车标准。 (可以集成、也可以单独集成)

    1.24至12V、具有1A 的电流要求。

    2.24至12V、具有60A 电流要求。

    此致、

    R·普拉卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rathina:

    感谢您提供的信息。  我想推荐以下 IC、

    1.24V 至12V、电流要求为1A: LMR43610。

    2.24V 至12V、电流要求为60A: LM5143。

    请告诉我们是否可以提供进一步的帮助。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    感谢您帮助我们选择产品。

    我们想为我们的应用购买产品。 您能否帮助我们提供印度团队的联系信息、以便提供演示和报价?

    此致、

    R·普拉卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rathina:

    请访问 TI.com、需要订购样片和 EVM。  

    此外、请告诉我您所在的地区、以便我可以尝试将此申请发送给您所在地区的销售团队。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rathina:

    我们的当地工程师是否与您取得了联系?   

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    是的、当地团队已联系我们。

    我们正在寻找负载突降特性符合 ISO 16750标准的降压转换器。

    他们还分享了一些有关负载突降的外部器件的文档。 我们目前正在查看此文档、很快会回复给您。

    此致、

    R·普拉卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rathina!   请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    此致、

    友好