This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61480-Q1:反相输出不起作用

Guru**** 2506585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495RPHEVM, LM61480, LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259566/lm61480-q1-inverting-output-not-functioning

器件型号:LM61480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61480、LM61495RPHEVM LM61495

我们已将 LM61480实现为反相降压控制器。   20V 输入 、-4.7V 输出、如随附的图片所示。    正输出版本(4.6V) 按预期工作。

  启用时、反相电源输出为-20V。    VCC =~-15.7V FB =-14.6V。  启用时、ELVSS =~-3.8V。  PGOOD (复位)= 0V 测量是到 GND (不是 ELVSS)

对什么是错误有什么想法吗?  我们已尝试成功更改反馈寄存器。  能够获得-6V 输出、但是任何较低的值(RFB=320K、Rfbt=110.7K)都会导致不可恢复的短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否曾尝试研究过详细介绍降压到 IBB 配置过程的应用手册(https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf)?) 

    另外、我看到的电流反馈电阻器为:RtoP_effective = 11kOhm、Rbottom_effective = 30kOhm。  

    如果您需要4.7V 的输出、您应该能够通过 Rtop = 100k Ω 和 Rbottom = 31.2k Ω 来实现它。 您是否曾尝试仅将单个顶部和底部电阻器用于4.7V 输出?

    此致、

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    是的、我查阅了 TI 以及其他供应商提供的所有 IBB 应用手册。   在使用另一个 TI 组件之前、我还创建了 IBB 、该组件在启动时能够按预期工作。  但它是没有 SYNC 或 SPSP 的较简单器件。  但不确定这是否重要。  我希望我在此设计中漏掉了明显的内容。

    RtoP_effective 应该是~110K (332K//332k//332k)、 或者我是否错过了使结果为11K 的内容?

    您计算 100k/31.2k+1 = 4.2V、  另一个0.5V 是否由内部二极管压降组成?   您参考了文档中的反相输出反馈电阻与非反相模式的公式相匹配。 除非 LM61480不同、否则公式应为 Vout = Rfbt/Rfb+1。  其中 Vref = 1V。  很奇怪、FB 引脚的测量值为~-14.6V、 我认为它比输出高1V。

    我 认为 Rfbb 和 Rfbt 必须交换,但这造成了一个明显 的破坏性的结果,这是令人好奇的。

    是的、我们已经简化了电阻器、以便 在同样的-19V 结果下使用单电阻器(RFbt=110k、Rfb=30K)。

    似乎有特定于 LM61480的东西、但我看不出它可以是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我误认为顶部电阻为33k Ω。 仔细看一下它是332kOhm、其中3个并联是大约110k、正如您提到的。 在这种情况下、这是非常奇怪的、因为根据公式、110k 的有效顶部和30k 的底部应该产生4.6V 的电压。  

    我更详细地查看原理图、您能否提供您的 PCB 布局和/或系统板的顶视图?  

    这是新设计还是旧设计? 我没有任何客户遇到过使用此器件转换为 IBB 的问题、因此这绝对是第一个。

    能否为您提供测试设置(输入电源、IC 和下游负载电路、如果有)的方框图?  

    此致、

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    附件是 IBB LM61480的布局图。   不确定这有多有用、但您应该能够看到我们遵循了

    尽可能地接近建议的布局、

    该系统目前非常简单- 工作台电源20V ->输入电压 LM61480。   电路板上还启用了一个3.3V 电压轨、该电压轨通过电平转换电路为 LM61480使能端供电。   当前唯一的负载是 未启用的 TI TPS72301DDCR。

    这是一种新设计。 首次体验 LM61480。   如前所述、还有一个使用 LM61480的正电源、可以正常运行。

    我做了一些进一步的测试,发现 FB 是-4.00V(根据我便宜的 DMM ) 所以我更改了 FB 电阻器, 所以 Rfbb=929K(而不是30K), Rfbt=110k(没有变化), 输出现在是-4.7V 根据需要。  

    当我们更早尝试做一个类似的改变(对 Rfbb 为600k )时,出现了一个死路短路,似乎摧毁了 IC。  上述看起来当前工作的电路板具有悬空偏置、 不确定这是否允许运行。

    我想现在的问题是、为什么 FB 引脚在4V 工作、 应为1V。   我不能想象原理图中的一个错误会导致这一情况。  

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    更为有趣的是、保持电阻器比率相同、但将电阻器值更改为929kOhm 顶部和110kOhm 底部会导致-4.7V 的输出。 这与输出电压公式和参考电压为1V 不一致。  

    我想问一下有多少主板遇到了这个问题、以及您是否可以在另一个"全新"主板上重现同样的问题。 原理图中没有任何内容表明输出电压调节到-4.7V 时存在问题、因此我怀疑您的实际电路板上存在问题。 尽管 PCB 布局(特别是 SW 节点连接)不是最佳选择、但我没有什么特别之处可以指出此故障的根本原因。

    您能否确认您是否在另一个全新的电路板上进行了测试、并且即使 RtoP_effective 为110kOhm、Rbottom_effective 为30kOhm、也看到了完全相同的输出电压调节问题?  

    此致。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我在我的第4个电路板或测试上。   到目前为止、3次摧毁了 LM61480。  

    我尝试隔离 BIAS 引脚并将其连接到输出(PGND 引脚) 而不是系统 GND。   这在短时间内似乎有效、但在探测一些引脚以验证 IC 短路的电压后。  不确定是探测还是时间导致了短路。

    您表示其他客户的 LM61480在 IBB 模式下工作。  您是否可以向我指出任何帖子或其他信息?  或许我可以看到一些不同的东西。

    此致

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    由于最近几天 E2E 论坛正在维护中、因此无法与您联系、对此深表歉意。  

    我曾直接联系您的销售支持部门(Brian Berner)、但我还要在此处重申这个问题:

    您能否确保在探测器件时所有探头都以 IC 回路(负输出电压轨)为基准。

    根据经验、我将 IBB 配置中的 IC 放大、以防意外将错误的回路连接到探头、因为所有4个通道上的示波器的探头回路都连接在一起。

    在本例中、我要测量 VIN (以 GND 为基准)和测量 SW (以负输出轨为基准)、过去这会放大我的 IC。

    在进行探测之前、似乎设备运行了一段时间、我怀疑这是导致此问题的原因。  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过广泛的调试,我们确定 FB 回路是"有效的"。   FB 环路可在2V 至4V 之间变化或在4V 稳定、但 从未达到预期的1V。 LM61480上的所有其他 I/O 显示了预期值(= 3.3V、Cboot =比 VCC 高~2V) 不清楚我们的器件是否以某种方式损坏或是否有其他东西正在发生 (似乎不是电路板焊接问题)

    改用其他器件、因为我们无法确定根本原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    如果可行、我可以使用原理图中显示的类似组件为 IBB 操作配置 LM61495RPHEVM。 测试它正在调节至-4.7V、并将其运送给您以进一步评估 LM61495。  

    如果这是您和您的团队感兴趣的内容、请告诉我。  

    此致、

    吉米