This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:与 BQ25792电流限制一起使用

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257658/tps25750-using-with-bq25792-current-limit

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25792

我有一个板带有2S 电池、并将 TPS25750D 用于 PD 控制器和充电器。 我们已经可以将配置加载到与 I2Cm 总线连接的 EEPROM 中。

当我们首次插入 USB-C 插头(能够支持100W PD)时、除非我拔下并插入电池、否则充电器无法启动。 当我让充电器开始工作时、充电电流较低、在1A 范围内、即使我已将配置设置为2A。 我确实检查了开始充电时电池电量约为1/2满。 我一直在将我们的设计与 EVM 设计进行比较、我们在设计中没有太多差异。 是否有任何其他会导致出现这些情况的设置需要我注意?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫之夜

    您能否通过应用程序自定义工具提供您的设置文件(JSON 格式)? 我可以审查该行为、并就可能导致该行为的原因提供反馈。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../sink842ajson.zipHelloConner、请参阅附加的 json Zip 文件以了解设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大卫。 我将审阅该文件并在 EOB 星期五之前提供更新。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否查看已协商的 PDO 以及与 PDO 关联的最大电流? 我已经查看了与 BQ25792相关的 TPS25750设置、但看不到任何问题。

    BQ25792的 CE_BAR 引脚处于低电平有效状态、以便启用电池充电。 您能否确认在您想要充电时将其拉至低电平?

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够通过 USB 电缆获得9V @ 1A 的电压。 我当时选择了45W (15V)选项。 至于 CE 引脚、我们将其接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conner、请参阅随附的原理图以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conner、我们没有使用 GPIO、我们是需要将这些引脚保持在特定状态、还是配置这些引脚以启用上拉或下拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该将 TPS25750未使用的 GPIO 接地。 您是否能够看到协商后的 PDO? 我很想知道供电方是否提供2A 的 PDO、并且是否协商了2A 的 PDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、我们已经将灌电流模式的配置设定为45W (15V)。 我们目前看到一个5V 的输入和测得的 CC 引脚~1.6V。 电池的充电电流为0.8A。 电池接近于完全充电电压、因此充电电流可能会更低。 我们仍然看到、必须在插入 USB-C 插头后循环电池才能开始充电。 在 TPS 配置的高级设置中、我看到每个电压设置的默认电流配置均设置为3A、但当插入 USBC PD 时、我们在使用时并不测量相同的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够获得合约协商的 PD 日志?

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在检查我们是否有办法提取这些数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conner、结合我们在板上的最新构建与其他更新、我们可以看到 TPS 和 BQ 充电芯片的配置效果良好。 USB-C 协商正在顺利进行。 通过更好地了解这些器件和全新电路板的配置和测试、这些器件显示了有希望的结果。 我们现在只有两个问题,当我们连接像素手机到源,协商似乎获得了一个未解决的状态。 手机不会进入充电状态。 当我们插入一个苹果设备时,协商顺利,并在插入时充电。 在像素/Android 设备的配置中、我们需要设置什么特殊设置吗?

    我们还会通过 BQ 向 TPS 控制器报告电池电压。 我们有一项要求、即我们要尝试报告电池电压、但不报告此信息。 您是否能够对此提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于像素连接、您是否能够捕获 PD 日志以进行协商?

    电池充电团队将能够为您报告的电池电压问题提供支持。 我建议为该问题打开一个特定的新主题。

    此致、

    C·吉莱特