This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180EVM-S05:LM5180EVM 返工至12Vin 至24Vout 应用无法调节

Guru**** 2814935 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180-Q1, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256484/lm5180evm-s05-lm5180evm-rework-to-application-of-12vin-to-24vout-not-able-to-regulate

器件型号:LM5180EVM-S05
主题中讨论的其他器件:LM5180

您好!

我当时正在尝试返修 LM5180-Q1单路输出 EVM 板以产生24V 输出。

以下是我们从 PSR 反激式设计工具获取的参数:

我们按如下方式对 EVM 板进行了返工;

  • 移除输出齐纳二极管。
  • 将 Cout 更改为10uF 50V。
  • RFB 更改为121K。

我们相信会更改所有必要的返工、但我们无法获得调节的电压(请参阅~31V 卸载、当我们启用预计只加载1 -5mA 的 E LOAD 时、电压将变为低电平)。

当我们将 Vin 增加到16.5V 时、我们得到 Vout 为24.8V 位仍然无法加载。

有什么想法、这里的问题会是什么?  

谢谢。

李圣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 San:

    这应该适用于在 EVM 上验证了该变压器。   您将 EVM 的哪个 Cout 更改为10uF 50V?  PCB 上有 C6、C7和 C11。 此外、您需要将输出二极管 D4更改为额定电压更高的器件。  在这种情况下、我建议使用100V 二极管。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    我们将 C6从100uF 6.3V 更改为10uF 50V。 C11仍保持打开、C7保持在0.1uF 25V。

    您刚才所说的输出二极管 D4是指整流二极管 D2还是复位二极管 D4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是 D2。  很抱歉没有显式。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 San Lee:

      超过一周的时间内没有看到您进一步的评论、我可以假设问题已经解决、以便我可以在此处关闭该主题吗?  欢迎您添加新帖子以重新打开它。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    变压器是否经过修整以便在输入电压大于18V 的情况下工作?  

    我们得到一个奇怪的波形。 Vin 设置为12V。 (通道1是 SW、通道2是输入电流)

    电机的情形。

    带5mA

    带50mA

    宽输入电流

    内部 MOSFET 未完全导通? 为什么它没有被拉至0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    既然您正在通过更改 EVM 上的部件来使用它、您能否向我展示一个包含最新器件值或器件型号的标记原理图?   请确保值或器件型号准确。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 EVM 上的标记。

    突出显示的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 San Lee。  原理图看起来没有问题、应该可以正常工作了。  抱歉、但您可以再次检查 D2极性吗?  

    顺便说一下、您是否还可以拍摄该电路板的照片?  我希望阅读这些组件。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 根据共享的波形、它们对您来说是否正常? 此外、当我们在最大0.15A 处加载输出时、Iin 是否在0.57A 处保持恒定?

    我们还在 EVM 板上看到采用默认条件时的类似波形。 它与数据表中所提供的内容存在差异。

    您能建议我们应该在哪里绘制波形吗?  

    我们在 TP2与 TP4之间的测试点上绘制了波形。

    我们正在模拟另一个 EVM、以确保一致性。 很快就会共享板的 pic。

    除此之外、预期的 Vout 容差范围是多少? 有什么方法可以提高容差? 换用10%?

    在此基础上、我们使用的变压器通过 LM5180进行了测试。 您是否有测试数据或任何与我们使用的变压器相关的验证信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在进行更改之前看到类似的波形、这意味着 EVM 的电路已经以某种方式损坏。  您提到的两个数据表波形是真实且准确的。

    在模拟另一个 EVM 之前、请首先尝试复制这些数据表典型波形、以确保 EVM 良好。  

    关于变压器、我没有测试数据、因为原始工程师没有测试数据、但 Coilcraft 仅在通过 IC 验证后才发布器件。

    谢谢。

    友好