This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PoE 原理图

Guru**** 2553410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258817/poe-schematic

主题中讨论的其他器件:TPS2373

您好:Theree2e.ti.com/.../REF-Design-POE.pdf

请指定参考设计中由反激式直流/直流转换器组成的部件、作为 POE 的随附文件。

BRS

萧伯德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    很抱歉、我不确定我是否理解您的问题、您能否说明您的问题?

    从 文件上看、设计看起来更像正激式拓扑、而不是反激式。  

    您可以看看 TIDA-050023 以了解采用反激式设计的 TPS2373示例。  
    如果您需要反激式设计、则需要更改以下内容:

    VCC 输入: ACF 与反激
          

    在初级侧添加锁模:


    对于同步反激、次级侧应该是二极管或 MOSFET。
    目前您已为有源钳位正激式设置了次级侧。

    输出二极管示例:

    对于变压器 T2、您能否发送数据表? 要看看这 适用于 ACF 还是反激式?


    同样、参考 TI 的参考设计可能更容易、 TIDA-050023

    谢谢!  
    莎拉·劳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

    抱歉、我以为是反激式、感谢您的澄清、因此请为我提供 ACF 的设计指南和培训。 这样我就可以对一些出现不加电故障的电路板进行调试。 比如如果我所附原理图中的 C7没有12V 输出、找出根本原因的步骤是什么、如 Q38损坏或 Q34损坏、那么  用数字万用表从 C7逐步转到 UCC2897APW

    BRS

    萧伯德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sara:

    我的随附文件中的哪些部分包含正激式直流/直流转换器? 所附原理图与 正激式拓扑对应的类比是什么?

    2.所附设计指南和设计培训

    C7的调试 SOP 没有12V 的电源输出  

    BRS

    萧伯德

    0938286682

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    不用担心。 我可以附加一些链接、以便了解有关您的 ACF 设计的更多信息。  

    1.正激拓扑最重要的部分是 VCC 输入二极管、次级侧配置和变压器本身。
    VCC 输入中的两个二极管:


    次级侧 MOSFET 和栅极驱动电路以及一个输出电感器:



    2. PMP21318:12V/6A 参考设计
    PMP21103:12V/2.5A 参考设计

    3、调试指南: PoE 有源器件调试指南

    请告诉我是否可以提供任何进一步的帮助。


    此致!  
    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sara:

    这是一个很棒的地方。 PoE 有源器件调试指南"对于 ACF 也是如此? 还是仅用于反激式拓扑?

    BRS

    萧伯德

    0938286682

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    该指南包括 ACF 和反激式的详细信息。  

    此致!
    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    帝昂