This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54541EVM-555:反向降压/升压比较器

Guru**** 1464760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262871/tps54541evm-555-inverting-buck-boost-comp

器件型号:TPS54541EVM-555
我想在这个电路板上实施反相降压-升压功能。 输入电压为5V、输出电压为-6.6V、输出电流为800mA。 我的主要变化是在 Vin 和 GND (更改前的 Vout)之间连接1uF。 电解电容,实现了该功能,但却发现了纹波不稳定的现象,如图所示。 


我觉得这是因为环路的稳定性造成的、但是我是按照技术手册重新计算了 comp 补偿的、但是情况并没有改善。 或者因为它是降压-升压、所以应更改公式、我希望您能告诉我确切的原始参数、您应该选择多大的 


我之前改变的参数如下:R4=16Kohm C5=10uF C8=36pF 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qingze:

    请与我分享您的原理图、以便我可以看到当前配置? VOUT 电平似乎是在正确的输出。 您的 VOUT 纹波阈值是多少?

    此致、

    亨利