This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97395Q4M:输出不启用

Guru**** 2811055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262678/csd97395q4m-output-not-enabling

器件型号:CSD97395Q4M

我在禁用输出(PWM 输入上为100% DUC、无输出)时遇到了问题。 我认为芯片可能会进入 UVLO 模式或其他模式。 可能的主要原因是5V 线路。 它是1.5A 电源、但在启动时、在50mS IN 下有一些纹波。

引脚连接

  1. 10K 至3.3V 上拉
  2. 5V、4.7uF 旁路电容器
  3. 接地
  4. 输出
  5. IN (15V)
  6. 100nF 电容器、用于引导
  7. 100nF 电容器、至 BOOT_r
  8. PWM 输入

我不知道为什么会发生这种情况、电源状况良好并且负载时没有纹波。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    5V/1.5A 电源应足以为引导电路供电。 示波器图片显示加电时5V 电源出现下降。 引脚5有损坏迹象。

    您测量过5V 电流了吗?

    2-是否有其他电路连接到5V 电源?

    "PWM 输入上的100% DUC "是什么意思?

    4-问题在于只有一个器件吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从外部5V 电源供电不会改变任何情况、因此我们可以排除该问题。

    我尝试了几款同样的芯片。 100% DUC 表示 PWM 引脚为高电平、因此控制 FET 应导通、且同步 FET 应关断。 但是、我没有在 VSW 下看到 Vin 上的电压(15V)。  值得注意的是、上电后、有一段时间的大电流跃变、VSW 跳至7V 左右、然后慢慢下降。

    这就是我认为输出会以某种方式被禁用的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayan:

    如果 PWM 为100%、这是正常的。 无法在100%占空比时导通上部 FET、因为自举电容器将在几微秒内放电。 为了刷新引导电容器、较低的 FET 必须在短时间内保持禁用状态。 我希望这能解释问题。 如果您的问题已得到解答、请在问题解决后关闭该主题、并告知我以获得进一步的支持。

    此致