请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90160A 主题中讨论的其他器件: UCD90160
您好!
我使用的是 TI Fusion Digital Power Designer 软件、我面临的问题如下:
1) 1)使用系统监控器选项卡时、电源轨的 Vout 未显示准确的读数。 当我在模拟输入 MON1上提供0.1V 电源时、GUI 显示读数为0.2V。 当我在输入端提供1V 电源时、GUI 显示读数为2V。 为什么会发生这种情况?
此致、
S·米斯巴胡尔·胡达