This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:dVdT 引脚上的最大/最小电压是多少?

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261519/tps25980-what-is-the-voltage-max-min-on-the-dvdt-pin

器件型号:TPS25980

我目前正在使用 TPS25980x 进行实验。 在探测这个引脚时、我在示波器上发了一个手指、然后我可能已经向任意一侧短路了;忘记在那个引脚上添加测试点了。 最终结果是电子保险丝不再启动。

有人知道 dVdT 上的 GND 或 VIN (在本例中、VIN 为12VDC)信号是否会损坏器件? 数据表对于该引脚的绝对限制没有帮助。

(TI 支持部门已向我指出了引脚的功能。 请注意、我关注的是最大/最小电压、而不是电容)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brad、

    dVdT 引脚可以承受高达24V 的最大 VIN 电平的电压、但这是器件内部的电压。 从外部如果你强制那么这是不同的情况,并可能导致一些损坏。 因为它们已经是充电 dVdT 引脚内部的电荷泵、所以如果我们强制另一个电压源、则可能会发生一些问题。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢这一点;这一失败可能解释了我们的问题。  

    感谢快速响应。

    此致、
    布拉德