请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25980 我目前正在使用 TPS25980x 进行实验。 在探测这个引脚时、我在示波器上发了一个手指、然后我可能已经向任意一侧短路了;忘记在那个引脚上添加测试点了。 最终结果是电子保险丝不再启动。
有人知道 dVdT 上的 GND 或 VIN (在本例中、VIN 为12VDC)信号是否会损坏器件? 数据表对于该引脚的绝对限制没有帮助。
(TI 支持部门已向我指出了引脚的功能。 请注意、我关注的是最大/最小电压、而不是电容)。