This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037:LM25037未加密的 SPICE 模型问题

Guru**** 2524980 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262487/lm25037-lm25037-unencrypted-spice-model-problem

器件型号:LM25037

在仿真器中使用该模型时、我遇到与以下 SPICE 声明相关的错误

V_IRT1 RT1VAL RT1  

V_IRT2 RT2VAL RT2  

仿真器报告说、当只声明了两个参数时、这里需要五个参数? 这实际上是正确的、但这两者都是缺乏特定交流和直流值的电压源 ID。 您是要更正此问题还是向我发送可修复此问题的更新 SPICE 模型? 我正在使用的模型的特定版本是日期为(2016年11月10日)的 LM25037_TRANS.LIB 1.20版、该版本位于器件的产品页面上、并作为未加密模型发布。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabian、

    这些模型应在 TI PSpice for TI 和 TINA 中运行。 您正在使用哪个仿真器来发现错误?

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LTSPICE、但该误差在基本 SPICE 参数中指示、其中电压源需要预定义的交流和/或直流值。 非常遗憾的是、许多公司现在都对它们的模型进行加密、因此无法评估您一直在使用唯一来源器件的设计。 许多设计真的不是这样发展的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabian、

    该误差更可能与转换到 LT Spice 有关。 很抱歉让人感到沮丧、但你可以想象、TI 只支持 TI 仿真工具、即使在那时、很多旧版 IC (例如 LM25037)除了能够在 TI PSpice、TINA 等中操作之外、还无法获得太多支持。 您可能访问过 LM25037产品文件夹并看到过提供的各种模型。 提供了未加密的 PSpice 模型。  

    此外、我对 LM25037 PSpice 瞬态模型(修订版 B)进行了仿真、仿真结果符合预期。 运行速度有点慢、但没有错误。

    此致、

    史蒂夫